This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:数据和噪声速率

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158109/ads1261-data-and-noise-rate

器件型号:ADS1261

大家好、团队、

我的客户对  ADS1261有2个问题。 可以帮帮我吗?

1. 内部和外部振荡器的数据速率/噪声级别是否没有差异?

2. 如何计算 具有4个差分输入(=8通道输入)的顺序转换的数据速率?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro Sakai、

    以下是您的问题的答案:

    1. 只要您为系统选择低抖动、高精度的时钟、就不应看到任何额外的噪声:
      1. 时钟抖动会间接地增加系统的噪声、从而产生采样不确定性。 不过、这通常与高速 ADC 更相关、 而 ADS1261被视为低速 ADC。 振荡器通常具有皮秒级的抖动值、这对于 ADS1261来说很好。
      2. 振荡器精度也可能间接增加噪声、因为这直接影响 ADC 数字滤波器响应。 因此、如果您尝试在系统中抑制50Hz、并且您的外部时钟振荡器具有非常差的初始精度、例如10%、则数字滤波器频率零点可能不会恰好下降到50Hz。 相反、它可能为45Hz、因为时钟频率与标称频率不同。 因此、50Hz 抑制将非常小、这看起来像是系统中的噪声。 但是、这实际上是由于时钟精度较差
    2. 我将查看以下有关转换延迟的应用手册。 第8节提供了许多有关如何计算转换延迟的示例、包括 ADS1261的示例: https://www.ti.com/lit/sbaa535

    布莱恩