This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:PLLalarm

Guru**** 2521620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030037/adc12dj3200-pllalarm

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

 我们的客户使用 ADC12DJ3200并读取寄存  器0x208=0110_1100、表示 PLL 处于锁定状态、但寄存器0x2C1为0001_1000、表示 PLL 丢失锁定警报。 为什么?  

此外、根据 8.3初始化设置部分、FG 校准在初始化期间也不成功。 下面是 他的配置寄存器序列:

0000 b0
0200 00
0061 00
0201 0d
0202 1f
0030 ff
0031及以下
0032 ff
0033 ff
0062 05
0061 01
0200 01
006C 00
006C 01
0219 00
002A 06
0029 20.
0029 60 μ A、(打开 PLL 以将 SYSREF 发送到 ADC)
0029 70
802c 00(读取)
802d 00(读取)
802e 00(读取)
0029 63.
0220 00
0221 00
0222 8c
0223 48.
...(直到注册表25B)
0219 00
0219 01.
02c2 00

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我将检查配置序列、但同时您能否询问以下问题:

    如果他们已清除警报(第7.3.9节警报监控)、但它仍然变为高电平?

    他们是否正在使用 ADC12DJ3200EVM?

    它们使用什么作为时钟源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在复位后添加100ms 延迟。  

    0000 b0

    延迟100ms  

    那么…

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回复、重置后、数据表建议延迟750ns、延迟是否为100ms? 此外、客户自己使用了自己的板、如果 他清除了警报、则仍然很高。  此外、根据上述配置、FFT 正常、但 A 位以高频率下降除外、但当他更改采样率时、FFT 也异常、如下所示、您能帮助分析吗?

    此致

    Kailyn   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    在我们继续查看 FFT 图之前、我希望确保客户获得 FG_DONE 信号变为高电平。  ADC 需要正确校准才能正常工作。 客户是否看到 FG_DONE 信号变为高电平? 客户将什么用于时钟源、它符合数据表中的电压峰峰值规格? 在设置复位之前、您能否确保客户为 ADC 提供 CLK 信号。

      

    100ms 已足够、这仅用于调试目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回复、时钟源是 HMC7044的外部时钟 、然后分频器输出到 ADC、因此 客户在复位前提供 CLK。

    FFT 图问题现已解决、但问题是、当使用1400Mhz 采样400m、模式14、350MnCO 时、有效位有时会降低。 如果他试了十次、有效位的八倍是8、有效位的两倍是5。 看起来、本底噪声导致了有效位降低。 他确定地板噪声不是来自电源、因此产生地板噪声还有其他可能吗?  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户发现、由于模拟输入频率与新的输入 CLK 不一致。 我附加了一个描述相干和非相干信号的链接。

    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-160-making-sense-of-coherent-and-noncoherent-sampling-in-data-converter-testing/