This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8411:至德州仪器-来自 Mettler-Toledo Thornton 的 RoHS/REACH 合规数据请求

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1027952/dac8411-to-texas-instruments---rohs-reach-request-for-compliance-data-from-mettler-toledo-thornton

器件型号:DAC8411

尊敬的先生 μ 女士,μ A

 

GreenSoft Technology 是全球电子行业环境合规数据管理服务和软件的领先供应商( http://www.greensofttech.com ),已与梅特勒-托利多 Thornton 签订合同,收集从贵公司采购的部件的合规数据。请注意,梅特勒-托利多 Thornton 可能不会直接从贵公司购买,而是通过供应商或分销商购买。此外,您可能需要从您的供应商(例如原材料制造商)​​那里收集材料或合规文件以满足客户的要求。感谢您对最终客户的支持。

  他们请求数据的部分之一是:μ A

 

     零件号:DAC8411  

     描述:DAC 16位单通道80uA 1.8V-5.5V

 

能否请您提供以下这部分的环境合规数据:μ A

 

  • RoHS 2(2015/863/EU 和2011/65/EU)合规证书(CoC)。2015年6月4日发布的2015/863/EU 指令修订了 RoHS 2 2011/65/EU 以包含种额外的受限物质。4 μ m
  • REACH 声明或 SVHC 证书。如果产品包含任何 SVHC 或 REACH - Annex XIV 物质,请提供物质名称和浓度,以及未来消除使用的计划。
  • 如果确定了可报告的 SVHC,则此类物品或复杂物体(产品)中的关注物质(SCIP–根据废物框架指令2008/98/EC,由指令(EU) 2018/851修订)
  • 完整材料披露(FMD)、MSDS 或标准格式的类似文件(如果有)
  • 生命周期状态 μ A
  • 包含任何 CA Prop65 (部件是否包含任何不符合安全港要求的 CA Prop65物质)。 (是、否)。 如有,请注明物质名称及其化学文摘社编号、毒性类型(癌症或生殖毒性)和物质的位置。

 

通常、适用于6A/6B/6c RoHS 合金豁免的器件会形成一篇文章、例如引脚、连接器外壳、支架、螺钉或支架。 因此、此类器件的铅浓度可能超过1000ppm (在文章级别)、这需要您的进一步支持来提供 SCIP 信息。 但是、如果您确认您的产品符合 SVHC 标准、请提供文章名称。

 

如果您无法识别某个部件或该部件不正确,请在您的反馈中指明该部件。

 

请在2021年8月20日前回复、或提供预计完成日期、我们将跟进。 如果需要任何澄清、我们可能会与您联系。 Mettler-Toledo Thornton 致力于为其客户提供符合最高创新、性能和环境安全标准的产品、并期望您及时做出响应

 

如果您   有任何疑问     、请通过 Ana@greensoft-china.com 联系我、或拨打+1 323-254-5961 x813 (我在中国;我们的美国办事处也有人可以回答您的问题)。

 

此致、

 

张安娜

 

项目工程师

Ana@greensoft-china.com

 

GreenSoft Technology、Inc.

155 S. El Molino Ave、Suite 100、

美国加利福尼亚州帕萨迪纳91101

电话:323.254.5961

www.greensofttech.com

 

GreenSoft 技术–中国办事处

FL12北新石路368号

中国河北石家庄 μ A

电话:+86-311-8386-4638