This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:与 TMS320F2837xD 进行 SPI 通信的示例/其他设计支持

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8699, ADS8681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1030439/ads8699-spi-communication-with-tms320f2837xd-examples-additional-design-support

器件型号:ADS8699
主题中讨论的其他器件: ADS8681

尊敬的团队:

我的客户正在设计采用  ADS8699和 TMS320F2837xD C2000 MCU 的电路板。

我们是否有任何有关与 ADS8699进行正确 SPI 通信的时序示例、例如示波器屏幕截图?

我们是否有任何 SPI 通信和配置源代码示例可帮助您使用  ADS8699进行开发?

非常感谢您的支持、

Daniel