This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:在测试呼吸波形时、始终提示 LA 下降。 当不测量呼吸时、ECG 信号正常。 问题是什么?#39?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1029186/ads1292-when-testing-respiratory-waveform-it-always-prompts-la-to-fall-off-when-not-measuring-respiration-ecg-signal-is-normal-what-s-the-problem

器件型号:ADS1292

当模拟开关切换为检测呼吸时、它始终提示 La 导联脱落。 移除模拟开关并直接短路(短路模式分别为短路、例如、X 和 X1对测试 ECG 短路、X 和 X2短路以及断开 X1对测试呼吸)。 它仍会提示 La Lead 脱落。 当未测量呼吸时、ECG 波形和导联是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您发帖。 我们会查看原理图并返回给您。  

    谢谢

    -TC