This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:即使没有信号输入、也存在振荡信号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040642/adc128s102-there-is-oscillation-signal-even-if-no-signal-input

器件型号:ADC128S102

尊敬的团队:

我使用 ADC128S102从光电二极管读取信号、并使用兆赫2560对其进行控制。 我发现即使没有信号输入也存在振荡信号、并且我无法在示波器上看到振荡。 当我将 SPI 的时钟速度从8M 更改为4M 时、一个芯片上的振荡消失、而另一个芯片上出现新的振荡。

请告诉我我可以采取什么措施来解决这个问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我从原理图中看到接地引脚连接到不同的信号、我建议将两个接地端连接到同一信号。 此外、去耦电容器似乎连接到同一电源轨、但连接到不同的接地信号、所有四个电容器都应连接到相同的接地信号。  您的 PCB 是否分区?

    您共享的图形、您能解释轴代表什么吗? 我想 Y 轴是十进制输出、但有超过5000的点、这是不可能的、因为这是一个12位器件、并且可能的最高十进制输出值为4095。  

    如果在 ADC 的 SPI 测量输出中看到这些振荡。 我建议对数字线路进行示波器探测、确认通信符合预期。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设计的一部分。 GNDA 和 GNDD 由一个0Ω Ω 电阻连接。

    我先对通道0-5进行采样、然后对5-0进行采样。 y 轴分别是两个测量结果的总和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉我们迟到了

    仍有问题吗? 您曾提到、在更改时钟速度时、一个 ADC 看起来是固定的、但另一个没有问题的 ADC 则显示了相同的问题。 这两种器件是不同的、还是两者都是 ADC128?

    这可能意味着1.电路板上出现耦合问题,或者2. 输入不会以更快的速度趋稳。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我找到了权变措施、但结果不够好。 将 C24更改为100nF、将 IN4和 iN5接地、移除额外的 RX/TX 串行引脚并将 SPI 时钟更改为4M 后,振荡消失。  但这样、采样率低于我的预期、信号质量不佳。

    这两个都是 ADC128。 它们在同一电路板上采用相同的设计。 "输入在较快的速度下无法稳定"是什么意思?

    一部分。 最后、我移除了蓝色块中的引脚。

    ADC 布局

    测量结果。 输入80M/8802M 拍频信号(结果应为2k 正弦信号)并使用8M SPI 时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们期待你尽快答复

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     输入稳定误差是指输入没有足够的时间将 ADC 输入驱动至所需的输入电压电平。 您分享的工作对这两种可能性都进行了分段。 减小输入电容器意味着输入未趋稳、更小的电容会有所帮助、我建议使用660pF 的电容。 该值是 ADC 输入电容器的20倍。  

    保持通道悬空会使器件易受噪声影响、最好将任何未使用的模拟输入接地。  

    RX/TX 信号问题可能是布局造成的。 我不确定哪条迹线是什么、但对于 ADC 等器件、最好将电路板的模拟和数字空间分开、例如左侧的所有模拟和右侧的数字、即使通过不同层也具有最小的交叉、这是一种很好的做法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但它似乎不起作用。 我将电容器更改为680pF、振荡仍然存在。 我尝试过多种 RC 组合、但不起作用。

    取下盖子

    68pF 和1.1k Ω

    680pF 和1.1k Ω

    我发现、如果我选择 C=47nF 且 R=1.1k 欧姆、则振荡频率大约为3kHz、波形更平滑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将消除输入信号未趋稳的情况。 但 RC 值应基于系统。 我建议通过以下视频系列正确调整这些组件的尺寸。 TI 高精度实验室:SAR 前端选择简介

    这将使我相信您的系统中存在耦合。 首先要做的是进行测量以尽可能使用最短的导线、然后将其绞合在一起(确保它们绝缘良好)。 此外、正如我之前提到的、重要的是电路板布局   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 尽管仍然存在振荡、但振幅较小、似乎不会影响测量。

    680pF 和100k 欧姆