主题中讨论的其他器件:TIDA-01580、
您好!
我正在使用 TIDA-01580板、并希望将其更改为 PTT 模式(1kHz)、但 无法获取任何数据。 请告诉我 TIDA-01580 1kHz PRF 使用的每个寄存器的值。
我已经尝试了以下寄存器设置。 (分频系数为4的内部128khz 振荡器)
{0x00、0x000020}、/* control0*/
{0x01、0x00001}、////* LED2STC*/
{0x02、0x00003}、/////* LED2ENDC*/
{0x03、0x0000A}、///*LED1LEDSTC*/
{0x04、0x0000D}、///*LED1LEDENDC*/
{0x05、0x00006}、///*ALED2STC*/
{0x06、0x00008}、/////* ALED2ENDC*/
{0x07、0x0000B}、///*LED1STC*/
{0x08、0x0000D}、///*LED1ENDC*/
{0x09、0x0000}、///*LED2LEDSTC*/
{0x0A、0x00003}、///*LED2LEDENDC*/
{0x0B、0x000010}、////*ALED1STC*/
{0x0C、0x000012}、////*ALED1ENDC*/
{0x0D、0x00005}、////*LED2CONVST*/
{0x0E、0x00008}、////*LED2CONVEND*/
{0x0F、0x0000A}、////*ALED2CONVST*/
{0x10、0x0000D}、/////* ALED2CONVEND*/
{0x11、0x0000F}、/////* LED1CONVST*/
{0x12、0x000012}、/////* LED1CONVEND*/
{0x13、0x000014}、/////* ALED1CONVST*/
{0x14、0x000017}、/////* ALED1CONVEND*/
{0x1D、0x00001F}、////*PRPCOUNT*/
{0x1E、0x000101}、/* control1*//定时器被启用并且 NUMAV=1
{0x1F、0x000000}、/* TIAGAIN_2_3*/
{0x20、0x000003}、/* TIAGAIN*/
{0x21、0x000003}、/* TIA_AMB_GAIN*/
{0x22、0xFC0000}、/* LEDCNTRL1*///LED 电流控制寄存器
{0x23、0x104218}、/* Control2*///振荡器选择和 ILED_FS
{0x24、0x000600}、/* LEDCNTRL2*/
{0x28、0x000000}、/*切换*/
{0x29、0x000000}、/* CLKDIV1*/
{0x2A、0x000000}、/* LED2VAL*/
{0x2B、0x000000}、/* ALED2VAL*/
{0x2C、0x000000}、/* LED1VAL*/
{0x2D、0x000000}、/* ALED1VAL*/
{0x2E、0x000000}、/* LED2-ALED2VAL*/
{0x2F、0x000000}、/* LED1-ALED1VAL*/
{0x31、0x000020}、/* Control3*/
{0x34、0x000000}、/* PROG_INT2_STC*/
{0x35、0x000000}、/* PROG_INT2_ENDC*/
{0x36、0x00005}、///*LED3LEDSTC*/
{0x37、0x00008}、/////* LED3LEDENDC*/
{0x39、0x000005}、/* CLKDIV2*///时钟分频128K/4=32K
{0x3A、0x100000}、/* OFFDAC*/
{0x3B、0x000000}、/* THRDETLOW*/
{0x3C、0x000000}、/* THRDETHIDH*/
{0x3D、0x000000}、/* THRDET*/
{0x3E、0x000000}、/* I_OFFDAC*/
{0x3F、0x000000}、/* AVG_LED2_ALED2VAL*/
{0x40、0x000000}、/* AVG_LED1_ALED1VAL*/
{0x42、0x000000}、/* FIFO*/
{0x43、0x0000F}、///*LED4LEDSTC*/
{0x44、0x000012}、/////* LED4LEDENDC*/
{0x45、0x000000}、/* TG_PD1STC*/
{0x46、0x000000}、/* TG_PD1ENDC*/
{0x47、0x000000}、/* TG_PD2STC*/
{0x48、0x000000}、/* TG_PD2ENDC*/
{0x49、0x000000}、/* TG_PD3STC*/
{0x4A、0x000000}、/* TG_PD3ENDC*/
{0x4B、0x000000}、/* Control4*///////////// 怀疑////////
{0x4E、0x000004}、/* DUAL_PD*///PTT 模式
{0x50、0x000018}、/* Control5*///SHORT _ALDO_TO_DLDO_IN_DEEP_SLEEP - 0//
{0x51、0x000000}、/* FIFO_OFFSET*/
{0x52、0x00001D}、///*DATA_RDY_STC*/
{0x53、0x00001D}、///*DATA_RDY_ENDC*/
{0x54、0x000000}、/* MASK_PPG*/
{0x57、0x000000}、/* PROG_INT1_STC*/
{0x58、0x000000}、/* PROG_INT1_ENDC*/
{0x61、0x080000}、/* ECG_CHOP*/
{0x62、0x800000}、/* ECG_RLD*/
{0x63、0x000000}、/* RCOMP*/
{0x64、0x000000}、///*DYN_TIA_STC*/
{0x65、0x000020}、///*DYN_TIA_ENDC*/
{0x66、0x000000}、/////* DYN_ADC_STC*/
{0x67、0x000020}、////* DYN_ADC_ENDC*/
{0x68、0x000000}、/////* DYN_CLOCK_STC*/
{0x69、0x000020}、/////* DYN_CLOCK_ENDC*/
{0x6A、0x000021}、/////* DEEP_SLEEP_STC*/
{0x6B、0x000018}、////* DEEP_SLEEP_ENDC*/
{0x6C、0x000000}、/* PD_SHORT*/
{0x6D、0x000000}、/* REG_POINTER*/
{0x72、0x000000}、/* LED_DRIVER_CONTRAINS*/
{0x73、0x000000}、/* THR_DETK_LOGIC*/
{0xFF、0x00}//阵列结束