This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:在连续转换模式下重新启动转换

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037967/ads122c04-restarting-conversions-in-continuous-conversion-mode

器件型号:ADS122C04

您好!

我们希望使用 ADS122C04的连续转换模式来实现三个通道的交错采样。 我们可以通过首先配置所有配置寄存器、然后在每次切换到下一个通道时仅更新配置寄存器0来实现这一点。 在每次 MUX 设置更改后、这是正确的还是需要另一个 START/SYNC 命令?

具体而言、数据表第8.4.2.2节中的以下句子会导致对上述方法的怀疑:

'在一个正在进行的转换期间写入任何配置寄存器将重新启动当前的转换。 CM 位设置为1后立即发送 START/SYNC 命令。"  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    ADS122C04上电默认为单次触发模式。  将 CM 位写入1后(对于连续模式)、必须发送 START/SYNC 命令以启动转换。  转换在连续模式下开始后、更改多路复用器设置将重新启动正在进行的转换。  因此无需重新发送 START/SYNC 命令。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!