This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036733/ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

基准电压为4.096V 但施加的最大实际信号绝不会超过+/-20mV 的 ADC 的 SNR 是多少? PGA 增益设置为4、ADC 输入参考噪声为22uV。 我是否应该使用4.096 或14.14mV 或56.56mV 作为 SNR 计算的信号幅度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    请找到下面列出的 SNR 计算公式。 最大 rms 输入为14.14mVrms 或(20mV/√2)且 ADC 输入参考噪声为22uVrms 时、SNR 约为56dB。 当您的最大输入信号小于基准电压时、SNR 将降低。

    SNR (dB)= 20log10 (Max_RMSSignal/RMS_Noise)

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这会有所帮助。 对于所有动态性能计算、我们使用实际应用于器件的最大信号电压、而不是基准电压。