This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC1128EVM:设计文件

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032831/ddc1128evm-design-files

器件型号:DDC1128EVM
主题中讨论的其他器件:DDC1128

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 此评估板的尺寸和技术信息。

他 正在构建一个测试系统、每个电路板具有100个通道、总共大约有150个电路板。 如果可能、他会使用 EVM 而不是自己构建 EVM。

他需要有关尺寸、安装孔、电源、输入电平等方面的足够信息 使他能够将电流转换为在 PC 中读取的数据的信息。

是否提供这些功能?

此致、
艺术圣地
德州仪器客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将离线联系您、因为 DDC1128器件信息是在 NDA 下共享的。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    我刚刚回复了您发送的电子邮件。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我收到了所需的信息。 我们将与客户脱机讨论。 感谢您的支持。  

    谢谢

    -TC