This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:DAC1的恒定电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1032702/lmp92066-constant-voltage-for-dac1

器件型号:LMP92066

您好,

   LMP92066是一款双路 DAC,因此对于 DAC1,即使  温度在变化,我们也希望保持恒定的输出电压。

   但在我们的情况下,输出电压会 随 温度的变化而变化。  那么、我们如何使 DAC1的输出电压保持恒定呢?

   我尝试了以下的东西:-

   我已经为 DAC1_Basem 寄存器设置了一些电压,并将 LUT 寄存 器值填充为 NULL。  然后输出电压也在变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您可以使用将基线值设置为所需代码、然后使用平面传递函数、如上所述。  您还可以在器件中使用覆盖模式、如 PDS 中的第8.4.4节"8.4.4 DAC 输入覆盖"所述。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

        我知道您需要设置 DAC1_OVRD 寄存器,因此直接将获得与输入相同的输出 (即  输入=输出)。

       但是 ,对于 DAC0 ,我们需要根据温度变化来变化电压,而对于 DAC1,我们需要恒定电压, 那么我们如何继续呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    两个 DAC 需要同时处于覆盖模式。  因此、在您的情况下、您应该只使用静态值作为基准、并使传递函数平坦(DELx = 0x0)。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      谢谢 Paul,解决了这个问题。