This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:请查看原理图并提出一些问题

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8562, OPA2333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980357/dac8562-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:DAC8562
主题中讨论的其他器件: OPA2333

您好、TI 专家、

我的客户使用 DAC8562设计了原理图、请查看下面的原理图;

他们希望 DAC_A 使用+/-2.5V 输出 并且 DVCC/AVDD 为3.3V、使用内部基准2.5V、内部增益2 (默认值)。

DAC-A 的+/-2.5V 双极输出是否正常? 还是应该将 AVDD 更改为5V 或其他电压? 我们是否应该更改其他任何内容?

2.是否有任何方法可以提高精度? 我的客户希望+/-0.1%的精度。 首先、DAC8562可以支持这种精度、其次、我想知道在原理图中添加了一些内容以提高精度。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在2.5V 内部基准和默认增益为2的情况下、根据传递函数、DAC8562的最大输出将为5V。

    在3.3V 电源供电的情况下、您无法使用整个 DAC 代码范围、它将使 DAC 输出饱和。 如果您在上电后将内部增益设置为1、

    DAC8562的最大电压为2.5V、具体取决于您可以实现+/-2.5V 的运算放大器电路中的电阻值。  

    我还可以看到、OPA2333用于具有+/-2.5V 电源的输出级、因此+/-2.5V 将存在余量问题。 查看 OPA2333的 Aol 规格、它的额定电压为来自任一电源的+/-100mV。 如果运算放大器未加载、则最好的情况是电源电压为+/-50mV (室温下)。

    为了获得更高的精度、请在输出级将所有电阻器设置为0.1%或更高。

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    实际上、我的客户认为他们需要+/-2.5V 双极输出、它等于+5.0V 单极输出。 因此、增益应为2、内部基准电压应为+2.5V。

    但正如您所说的、增益1和内部基准+2.5V 足以实现+/-2.5V 双极输出。 (低于3.3V AVDD)对吧?

    R71和 R72呢? 是否可以为+/-2.5V 双极输出保留这2个电阻器? 或者、我们应该移除/更改该值吗?

    您能更详细地解释一下余量问题吗? 我无法清楚地理解。

    提前感谢您。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户认为过程正确、但对于5V 输出、DAC8562需要 AVDD 为5V、而不是3.3V。

    如果 AVDD 为5V、内部基准电压为2.5V、增益为2、则 DAC8562的满量程将为0至5V、可由客户现在拥有的运算放大器电路转换为+/-2.5V。

    使用3.3V 电源时、您可以通过将增益设置为1来获得+/-2.5V 输出、并移除连接到接地 R72的10K 电阻器。

    OPA2333输出无法完全摆动到任一电源、在+/-2.5V 电压下、在室温下、您的输出将最大为+/-2.470 (典型值)和+/-2.450 (最坏情况)。

    OPA2333具有轨到轨输入、但不具有真正的轨到轨输出。 请参阅以下输出规格。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我检查了原理图以及您对我的客户的建议。

    客户表示、如果 AVDD 为3.3V 且增益为1、则无法获得+/-2.5V 输出、则 VOUTA 为2.5V。

    2.5V 单极意味着+/-1.25V 双极。 因此我们无法获得+/-2.5V。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC8562是单极 DAC、假设 Vout A 为2.5表示完整代码、0V 表示零代码。 然后、我们可以使用外部电路通过以下电路将单极0转换为2.5V 至+/-2.5V。 在下面的仿真中、VDAC 从0V 摆动至2.5V、外部运算放大器电路将同样的电压转换为+/-2.5V。

    如果客户对5V 电源满意、则可以使用当前实施方案。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的建议。

    最后、我的客户给了我最终的原理图。

    它们的 AVDD 电压为5V、所有电阻器的容差均为+/-0.1%、可实现更高的精度。

    您能否查看此原理图以了解+/-2.5V DAC_A 输出?

    有什么需要修改的地方吗?

    提前感谢您。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当增益为2时、DAC 输出将为0至5V、而运算放大器电路将同样转换为+/-2.5V

    除了运算放大器选择之外、原理图对我来说看起来还不错。

    正如我之前提到的、OPA23333的电源为+/-2.5V 时、您无法摆动到接近+/-2.5V 的水平

    此致、

    AK