This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299压摆率的对称性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978559/ads1299-symmetry-of-ads1299-slew-rates

器件型号:ADS1299

ADS1299上的输入放大器是否具有对称的正负压摆率?

输入放大器的转换速率接近相同值。  

如果使用参考电压、并且存在较大的噪声输入(例如来自电外科手术装置的噪声输入、可能会产生10mV 输入)、则如果放大器的压摆率不同、则抑制该噪声的能力将会降低。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您发帖。 我将与团队进行核实、然后返回给您。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TC。  期待了解这些信息。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    根据设计人员的输入、输入 PGA 正负压摆率 应非常对称。 输入通道 PGA 包含两个采用仪表放大器配置的相同运算放大器。 这两个运算放大器中的灌电流和拉电流应匹配良好(优于10%)。 如果我们从整体上看 PGA、则压摆率应该是对称的。 我们没有此参数的任何仿真或测试数据。

    谢谢。

    -TC