This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04和 Rogowski 线圈设计

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979764/ads131m04-ads131m04-and-rogowski-coil-design

器件型号:ADS131M04

大家好、

好的、客户希望了解有关 ADS131M04和 Rogowski 线圈设计的更多信息。
1.客户目前正在尝试设计 Rogowski 线圈的电流测量电路、但 Rogowski 线圈的额定电压为150mV/kA。 它们需要测量高达60kA 的电流、最大输入电压为9V。 根据它们、在读取数据表时、它指定此产品的电流范围高达100A。

如果是这种情况、您能否提供任何帮助来建议使用哪种方法?

此外、客户查看一些电路示例并意识到罗氏线圈设计的假设是积分器位于数字域中。 解释这意味着什么会很有帮助。 这是否意味着在连接到该 ADC 之前、它假定在微控制器单元或集成器中进行软件集成?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    感谢您的发帖。

    您知道罗氏线圈的器件型号吗? 如果预期输出电压最大为9V、则需要对其进行衰减、以安全驱动 ADS131M04输入。 如果传感器输出能够超过0 - 60kA 的应用范围、也许建议包含一些输入保护电路、此电路将 ADC 输入电压限制在 ADS131M0x 绝对最大额定值内。  

    有关 Rogowski 集成的注释假设在软件中实现数字实施。

    此致、