This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:这是不是一个错误的电路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972741/ads1235-is-this-a-wrong-circuit

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1262

大家好、

从 ADS1235数据表中、我找到了一个交流电桥激励电路、如下所示:

从电路中我们可以发现、REFP 和 REFN 信号也会随激励方向的变化而变化、这意味着 Vref=REFP-REFN 将从5V 变为-5V、但 Vref 应该大于0.9V、所以我想知道这是不是一个错误的电路吗?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    如数据表第8.4.3节所述、" ADC 通过在内部反转基准电压来补偿反极性转换。" 因此、即使激励电压反向、ADC 也始终会看到正基准电压。 请注意、此功能是 ADS1235特有的、并且不一定可以用于其他 ADC。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的评论、还有一个问题可能仍需要您的帮助:

    由于大多数电桥仅输出10mV 信号@5V 激励、即使增益为128、ADC 输入也仅为1.28V、而基准电压为5V、因此会失去一些有效分辨率、因此我们能否使用电阻分压 器为 ADS1235提供以下基准:

    例如、如果我选择 R1=R2=R3=1k、那么基准输入为1.66V、您认为这将使有效分辨率提高3倍吗?

    再次感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    是否需要提高此系统的有效分辨率? 添加电阻分压器消除了使用比例式基准的许多优势、这意味着您实际上是通过实施电阻分压器向系统中添加误差。

    您可以查看以下高精度实验室模块、详细了解此主题以及为何不总是需要更大限度地扩大 ADC 的满量程范围:

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这`s 清楚、非常感谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    另一个问题可能需要您的帮助:如果我们使用交流电桥、我们是否可以使用 MCU`s IO 来控制交流驱动器? n`t 我不知道n`t 基准反向的原理、所以我不知道内部基准是否会自动反向、那么我们使用 MCU`s IO? `s 我们必须使用 ADS1235 μ A IO 来驱动交流电桥?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    只有在器件中启用了交流激励模式时、才会反向内部基准。 换句话说、您无法使用 ADC 手动反转基准电压。 我知道的唯一具有此功能的 ADC 是 ADS1262。

    如果您想使用 MCU 的 IO 控制交流激励、还可以使用两个额外的外部开关来切换基准电压。 只需确保在开关过程中满足 ADC 的工作电压要求。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的评论、您是否意味着自动基准反向仅在交流激励模式下发生(这意味着我们必须使用 ACX1/2/3/4来驱动电桥)?

    您的意思是、如果我们必须使用 MCU`s IO 来驱动电桥、那么我们需要再使用一个开关来保持基准始终为正?

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    正确、VREF 反向仅在 ADC 中打开交流激励时有效。 因此、如果客户希望通过 MCU 控制交流激励、则还必须使用另一个开关来确保电压基准始终具有正确的极性。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    明白了`s、非常清楚、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny