This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:ADS131B04的直接替代产品

Guru**** 657980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, ADS131M04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976726/ads131b04-q1-drop-in-replacement-for-ads131b04

器件型号:ADS131B04-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

您好!

我在网上商店中查看了 ADS131B04的供货情况、并发现它是 TI 截至目前唯一的库存。

我正在寻找引脚兼容的建议、以替代在 PGA 增益=1时具有相似噪声性能但没有汽车级要求的16位4通道 ADC。  

采样率不是问题、由于我们仍处于设计阶段、因此可以放宽一些要求。如果在原型设计和测试运行期间无法获取实际芯片、建议使用的芯片将作为回退选项。

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    欢迎访问我们的论坛、非常感谢您关注我们的全新 ADS131B04-Q1。

    我们正在构建更多的 ADS131B04-Q1材料。 如果您想告诉我您对2021年的需求(我们可以通过此论坛中的私人消息来实现)、我们可以尝试将其纳入我们的规划、以确保我们在您需要时提供材料。

    我们已经向 Mouser 配送了2、000件商品、但我在他们的库存中看不到它们。

    我们没有此 ADC 的非汽车版本可用。 但是、ADS131M04与 ADS131B04-Q1非常相似。 主要区别在于 ADS131M04不提供集成振荡器和高输入阻抗缓冲器。 这两个器件都是引脚兼容的、除了一个寄存器位设置之外、还具有软件兼容性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joachim。 到目前为止、我们的数量相当低。