This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:使用方法

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978626/ads125h02-how-to-use

器件型号:ADS125H02

我正在考虑使用 ADS125H02测量0至10V (单极:单端)的电压。 在这种情况下、我是否应该连接到 HV_A VDD:+ 15V、HV_AVSS:0V (GND)并将 Mode4寄存器:MUX [2:0]设置为 AINCOM-AIN0、AINCOM-AIN、增益[3:0]至0.25? 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    在尝试确定哪些信号可以传递到 ADS125H02时、请参考公式5。 这在 ADS125H02数据表的第29页上显示。

    基本上、VINN 必须至少为 HVSS+2.5V。 因此、如果 HVSS = 0V、则可以应用到 ADC 的最小输入信号为2.5V。

    如果要使用 ADS125H02测量单端输入、HVSS 的最大值必须为-2.5。 我建议使用 HVSS =-5V 这样的电压、以便为电源和输入信号提供很大的裕度。

    关于输入通道:如果将10V 信号施加到 AIN0、然后将 AINCOM 接地、则应在 Mode4寄存器中选择 MUX[2:0]= 011b。 但您也可以将10V 信号应用于 AIN1、也可以将接地信号应用于 AIN1。 ADS125H02提供了很大的灵活性、您唯一不能做的就是将10V 信号应用于 AINCOM。 您还需要确保 AINCOM 实际接地、ADC 没有将模拟输入引脚接地的内部方法。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    感谢您的礼貌回答。
    我使用错误。
    如果使用如下所示、是否存在任何问题?
    HVDD =+ 15V、HVSS =-15V、AIN0 / 1 = 0-10V、AINCOM = GND
    连接并设置多路复用器[2..0]= 011b、增益[3..0]= 0010b。

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    我在上一个线程中看不到设置问题。

    布莱恩