This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3541:逻辑1和0的 CS 引脚电压电平

Guru**** 1105770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976959/tlc3541-cs-pin-voltage-levels-for-logic-1-and-0

器件型号:TLC3541

大家好、  

您能否支持以下请求:

"

我们需要德州仪器(TI) TLC3541产品的 SCLK 和 CS 引脚高电压和低电压电平、(例如、当 VDD = 5VDC 时、低于1VDC 的逻辑被接受为0、逻辑1被接受为上文最小3.5VDC)、 但在数据表中找不到它、您是否可以提供帮助?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    TLC3541的逻辑电平显示在第4页的底部;VIH 为2.1V 最小值、VIL 为0.8V 最大值。