This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:热电偶温度数据

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976337/ads1220-thermocouple-temperature-data

器件型号:ADS1220

您好!

我将 ADS1220与 STM32搭配使用、用于 T 型热电偶读数。 但是 、当热电偶被加热时、我的温度值在下降而不是增加、任何人都能帮助我。

我的寄存器配置是  

AIN1和 AIN 2的多路复用器设置

增益64

正常模式下的数据速率为600。CM 和 BCS 处于开启状态  

我没有添加任何 IDAC 设置。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    如果您尚未阅读 热电偶测量基本指南、我建议您阅读该指南。  本指南涵盖了大量有助于您成功进行 TC 测量的材料。

    关于 ADS1220的使用、我建议您确保 TC 输入的输入共模电压处于 ADS1220的输入范围内。  这可以使用相同值的上拉和下拉电阻器(1至10M Ω)来实现。  ADS1220数据表中有一个 TC 应用电路对此进行了说明。

    我还建议不要打开 BCS、因为电流会增加测量误差、尤其是测量路径中的任何电阻。  仅应打开 BCS 以评估传感器是否性能下降或导线是否断开。

    您是否测量冷端并补偿冷端的压降?  这在基本指南中进行了说明。

    您是否有可共享的原理图?  您是否已验证 TC 是否连接到正确的方向以读取正电压结果?

    此致、

    Bob B