This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:AMC7836应用问题

Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/975471/amc7836-amc7836-application-question

器件型号:AMC7836

大家好、

我们的客户在 AMC7836应用中发现、DAC 输出电流的方向将在 AMC7836初始化期间发生变化。  

[应用场景]:AMC7836正电压电源 AVCC=+5V、负电压电源 AVSS=AVEE=-10V。


[初始化过程]:(请参阅数据表中相关寄存器的说明)首先通过0x00寄存器执行软复位、然后通过0x01寄存器将接口配置为单命令模式、 然后通过0x02寄存器从"断电"模式切换到"正常运行"模式、下图所示的 DAC 电流首先显示了拉电流、然后显示了灌电流的现象。

[问题]:
在上述过程中、为什么 DAC 在电压下降之前上升一段时间(大约10us、DAC 电流方向是拉电流)?
2.在最恶劣的条件下,这段起吊期在多大程度上会被解除? TI 是否有相关的测试结果或说明?
3.是否有任何方法来优化和避免这种现象? 例如、可以通过调整寄存器初始化序列来实现优化(例如、首先将 DAC 输出范围配置为固定为-10~0V、然后将0x02寄存器配置为从"断电"模式切换到"正常运行"模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    您能否澄清一下:DAC 的输出端是否有电容器? 如果是、尺寸是多少? DAC 输出上还有什么其他负载?

    谢谢、

    Paul