This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于13引脚(A1)和14引脚(A0)的输出类型

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973982/tsc2007-about-output-type-of-13pin-a1-and-14pin-a0

器件型号:TSC2007

大家好、

 

根据数据表、13引脚(A1)和14引脚(A0)应连接到电源引脚(VDD/REF)或接地引脚(GND)。

因此,我知道13引脚(A1)和14引脚(A0)的输出类型是漏极开路,因此没有上拉或下拉电阻器。

我的理解是否正确?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    在 TSC2007上、引脚13和14是输入(而非输出)、用于设置器件的 I2C 地址。  您不需要在这些引脚上使用上拉或下拉电阻器。  不过、您将需要在 SCL 和 SDA 上进行上拉、这与 I2C 协议的惯例相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

     

    有一个排印错误。

    很抱歉让你感到困惑。

     

    我有新问题。

    如果13引脚和14引脚悬空、则逻辑电平(0或1)不稳定。

    (TSC2007没有用于13引脚和14引脚的内部上拉和下拉电阻器。)

    因此、这些引脚应连接至电源引脚(VDD/REF)或接地引脚(GND)。

    我的理解是否正确?


     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    正确、TSC2007上没有与电源或接地的内部连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

    感谢您的快速回复。

     

    此致、

    隐藏