This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:PPG 信号可能反相。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972792/afe4900-possibility-of-ppg-signal-inverted

器件型号:AFE4900


我使用 afe4900测量一个人的 PPG 信号。

通常 、它的测量方式与图片1类似。

但是、有时我可以像图2那样获得反相 PPG 信号。

当我测量4ph 信号时、绿色 PPG 信号正常。 但红色、红外 PPG 信号异常(PPG 信号反相)。

由于 AFE 寄存器设置错误、是否会出现问题?  

我找不到这种现象发生的原因。

 如果可能、我想知道在使用 AFE4900时是否发生过这种情况。

请给我一个答案。

谢谢。

图1.                                                              图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunji、您好!

    有关 PPG 信号反转的详细信息、请参阅 e2e 文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Praveen  

    谢谢、您的回复、  

    但是、e2e 帖子与我的问题不同。

    我通常会获取原始数据。 但有时 PPG 信号会反转。  

    我随附了该文件、因此请进行检查。

    此致。

    Eunji。

    e2e.ti.com/.../AFE4900_5F00_ppg_5F00_signal_5F00_inversion_5F00_issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunji、您好!

    由于您已开始发布有关上述主题的新 e2e 帖子、我将关闭此帖子。