This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:关于上电复位功能

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973603/tsc2013-q1-about-power-on-reset-function

器件型号:TSC2013-Q1

您好!

请告诉我 TSC2013-Q1的上电复位功能。

TSC2013-Q1具有上电复位规格。
内置 POR 的最小释放时间为200毫秒。

客户使用外部复位电路。
外部复位信号的精度为100msec-300msec
内部 POR 和外部复位引脚信号冲突是否是一个问题?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    如果不满足200ms 的最短时间、可能会发生一些意外行为。 虽然我们无法预测会发生什么、但可能会发生闩锁。 最好确保满足200ms 的时间。  

    此致、
    Aaron Estrada