This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:写入相同寄存器设置时的输出行为

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971912/dac8775-output-behavior-when-same-register-settings-are-written

器件型号:DAC8775

大家好、

我的客户正在使用 DAC8775设计其产品并提出问题。

当 DAC 输出特定值时、如果将完全相同的设置(相同的输出电压/范围等)写入寄存器、输出会发生什么情况?
(它是否会瞬间变为高阻态、是否会导致干扰? 还是保持相同的值?)

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、

    我与其中一位设计人员一起探讨了这个问题。 他提到、如果有 LDAC 或等效信号(DAC8775确实有 LDAC 引脚)、则开关将只获得相同的代码。 不会发生开关电压变化。 可能存在一定数量的数字馈通、但它应小于代码变化干扰。

    吴约瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    我明白了。

    非常感谢您快速与设计人员联系!

    此致、

    Shota Mago