This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:较低 I2C 速度下的 SPS 速率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969766/ads1013-sps-rate-at-lower-i2c-speed

器件型号:ADS1013

您好!

我们正在考虑在 BMS 系统中使用 ADS1013/14。

我们需要测量1 (或更多)个差分信号。

为了节省一些电池、我们将尽可能地驱动 I2C。

我们可以将3.3kSPS 的速率授予多低?

但斯克很多  

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    如果节能为最高优先级、我建议对器件进行占空比调节。

    ADS101x 支持占空比、通过以有效较低的数据速率定期请求高数据速率读数、从而显著降低功耗。 例如、处于断电状态且数据速率设置为3300SPS 的 ADS101x 可由每7.8ms (128SPS)指示一次单次转换的微控制器操作。 3300SPS 下的转换仅需大约0.3ms、因此 ADS101x 在剩余的7.5ms 内进入断电状态。  在此配置中、ADS101x 消耗的功率约为连续转换模式下消耗的功率的1/25。 占空比速率完全是任意的、由主控制器定义。

     如果对噪声改进感兴趣、ADS101x 可提供不实现占空比的更低数据速率。

    此致

    Cynthia