This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ECG 信号质量:用户指南与现实

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292ECG-FE, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969886/ads1292ecg-fe-ecg-signal-quality-user-guide-vs-reality

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!

我正在使用 ADS1292ECG-FE、并尝试提高 ECG 测量的质量。 测量链如下:

选择的电阻器和电容器具有高容差、以最大程度地减少电极不匹配。 我正在使用 RLD 电极。

我在使用 Windows XP 的笔记本电脑上工作、它依靠电池运行、并且它远离50 Hz、因此50 Hz 噪声不应该有任何问题。

我正在使用湿电极。

以下是我的原始测量:

获得此级别的心电图质量是否正常? 我发现它很糟糕、但我不知道它是否是应该发生的行为。 在 ADS1292ECG-FE 的用户指南中、显示的 ECG (第21、23和25页)非常好、看起来好像没有应用滤波。  

我知道我一定要过滤信号才能获得更好的结果,但我期望原始数据更好,简单的低通滤波器仍然不能提供很好的结果,正如您在这里看到的:

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖!

    在 ECG 应用中、有多种方法可以将电力线噪声注入系统。 即使对于电池供电的 ECG 应用、电力线噪声仍然可以通过患者身体(环境照明)、ECG 电缆和电路板表面耦合到系统中。 您似乎已经在使用 RLD 电路和良好的输入滤波组件容差来提高 CMRR 性能、从而提高电力线噪声性能。

    ADS1292ECG-FE 用户指南中显示的 ECG 曲线图使用电池供电的 ECG 病人模拟器进行测试、无论是否注入白噪声。   

    根据原始测量图、噪声在数字滤波之前约为50uVpp。 您可以通过短接输入来验证系统噪声、并测量输出噪声性能。 ADS1292数据表中的表1-8显示了不同器件条件(输出数据速率、PGA 增益、模拟电源和基准电压)下的预期噪声性能。 您可以使用它们来与您的测试进行比较。   

    谢谢。

    -TC