This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:适用于 AFE0064的 ADC

Guru**** 1194960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE0064, THS10064, ADS8363, AFE2256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968944/afe0064-adc-for-afe0064

器件型号:AFE0064
主题中讨论的其他器件: THS10064ADS8363AFE2256

大家好、团队成员  

对于为 AFE0064选择 ADC、您有什么指南或建议吗? 我无法理解 AFE0064中的数据传输速率与后续 ADC 中的数据采样率之间的关系。 是否可以使数据传输速率等于数据采样速率? 例如、我将 AFE0064的输出连接到 ADC THS10064。 在 AFE0064中、我将其设置为顺序模式、并使用6MHz 时钟信号。 数据传输速率将为3MHz。 您是否认为 THS10064可以对 AFE0064的输出进行采样? THS10064 (单次转换模式或连续转换模式)中应使用哪种转换模式?

我在上一个示例中选择 THS10064的原因是、这是具有2个差分输入、多路复用配置和最高采样率的 ADC。 如果我想以最大数据传输速率(7.5MHz)运行 AFE0064、您有什么建议要如何将模拟输出信号转换为数字信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. AFE0064 ADC 的选择将取决于速度、精度和噪声要求。
    2. AFE0064的数据传输速率 可设置为等于 ADC 的采样率。
    3. THS100064是 一款 SNR 为60DB 的10位 ADC。  您的噪声和满量程信号要求是什么?    如果您的应用噪声可能 会受到 ADC 本底噪声的限制。 对于低噪声应用、 可 使用 ADS8363 (93dB SNR)。
    4. 此外、请注意、当选择 ADC 时、为了实现最佳性能、 器件满量程应与 ADC 满量程匹配。

    TI 还拥有具有片上 ADC 的下一代 AFE0064器件。 AFE2256是一 款256通道、超低噪声、高速、高性能充电数字转换器。 它集成了16位 ADC。 它 可以优化系统的总体动态范围、噪声和功耗。  您还可以检查 AFE2256是否可在您的系统中使用、而不是使用分立式组件。