This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5805:DCLK 和 FCLK 时序不正确

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5805, AFE5808, AFE5808A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969034/afe5805-dclk-and-fclk-timing-is-incorrect

器件型号:AFE5805
主题中讨论的其他器件: AFE5808AFE5808A

您好!

请参阅 AFE5805的 DCLK 和 FCLK 时序、它与数据表不兼容、如何影响 LVDS 时钟输出?  

 

数据表的正确时序如下所示:

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、  

    出什么问题。 我认为这些数字不是来自 AFE5805。 它可能来自 AFE5808系列。  

    由于您报告 了 AFE 时序不正确、我们希望直接看到 AFE 信号的输出电流。 不来自 FPGA。 因为我们不知道是否有任何 FPGA 逻辑可以为 AFE 输出添加伪影。  

    到目前为止、AFE5808A 和 AFE5805已投入生产超过10年。 我们尚未看到该计时。  

    正在等待您的更多信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是对的、它应该是 AFE5808的计时、而不是 AFE5805的计时。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、  

    请仔细检查输出测试模式是否正确。  

    deskew Patten:当2[15:13]= 010时;此模式使用010101010101替换14位 ADC 输出

    字。

    这样、我们就可以确保输出是固定的。  

    谢谢!