主题中讨论的其他器件:、 ADS7946、 INA210、 INA229、 INA240
您好、TI 专家、
我的客户认为其产品采用的是 ADS7945、他们绘制了第一个原理图。
请查看下面的原理图;
它们希望使用0V~5V PWM 信号作为输入、并使用3.0V 输出数字信号。
因此、请检查 AVDD、REF、DVDD 的电压是否正确。
我还有一个问题、关于数据表第30页中的断电模式。
在数据表中、"请注意、器件仅在 CS 上升沿查看 PDEN 状态"
那么、第一个序列是什么? PDEN 设为1并使\CS 的上升沿继续? 还是先将\CS 和 PDEN 的上升沿设为1、下一步??
从断电到正常运行、情况如何? 我们是否应遵循 PDEN 到0和\CS 下降沿?
请详细说明这一点。 谢谢你。
此致、
Chase