This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:从待机模式切换工作模式时的等待时间。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987386/lm98714-about-waiting-time-when-switching-active-mode-from-standby-mode

器件型号:LM98714

大家好、

您能告诉我切换模式时的等待时间吗?
待机模式(主配置2寄存器、位[5]=1)->激活模式(主配置2寄存器、位[5]=0)
激活需要多长时间?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98714。

    数据表中未指定等待时间、但充电电容器可能会影响等待时间。 我建议等到 VCLP/CREFB/VREFT 稳定下来。 ~10ms 可能足够好。

    此致

    Shinya