This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:模拟输出电压摆幅

Guru**** 2925310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/988136/dac37j84-analog-output-voltage-swing

器件型号:DAC37J84

您好!

我看到 IOUT 和 QOUT 引脚的绝对最小额定值和最大额定值为-0.5V 至1V。  

这是否意味着我可以获得的最大输出摆幅是 DAC 输出的1Vpp。

如果输出摆幅尝试超过1V、是否会损坏器件?

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    是的、最好将交流摆幅保持在不超过合规电压的范围内。 以下应用手册讨论了合规电压:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua647

    我们不建议高于顺从电压、因为它会对 DAC 输出内核施加压力并降低可靠性范围。

    -Kang