主题中讨论的其他器件: ADS1115
您好!
由于新项目、我需要实施4条不相关的通道电压测量线路。 为了完成这项任务、我使用了 ADS1118芯片和 STM32F103系列控制器。 我为每个通道设置配置、以在4通道单端模式下切换 ADC。
它们是:
CH0->0xC58A (CONFIG)、0xC588 (READ);
CH1->0xD58A (CONFIG)、0xD588 (READ);
CH2->0xE58A (CONFIG)、0xE588 (READ);
CH3->0xF58A (CONFIG)、0xF588 (READ);
但是、所有探头和尝试都不能提供所需的结果。 ADS1118保持差分模式-> A0和 A1相互影响、与 A2和 A3输入相同。 内部 AINn 看起来未连接到 GND (接地引脚)。
您能不能通过一些代码示例或正确的配置参数来帮助我解决这种情况。
谢谢你。