This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD204C 存在 CRC 错误

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984126/adc12dj5200rf-jesd204c-has-crc-errors

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

这里有两个案例。 案例1、其中我将 ADC12DJ5200RFEVM 与 Stratix 10 TX 评估套件搭配使用、将案例2定制 ADC 板与 Stratix 10 TX 评估套件搭配使用。  运行模式为 JMODE 31。 馈送的测试图形数据是短传输测试图形。 选择 ADC 和 FPGA IP 内核上的 CRC12。 JESD204C 链路已启动、始终保持稳定。  

情况1: 在信号抽头中、我注意到接收到的许多位已损坏、但没有 CRC 或奇偶校验错误。  

情况2:在接收到的测试模式中、一个或两个位随机损坏、并且存在 CRC 错误。 (通过启用预加重来纠正奇偶校验错误)

我想知道在案例2中、什么可能会导致 CRC 错误以及如何解决。 (定制板在 JESD204B 上工作正常)。  

P.S.:在斜坡测试模式下也观察到相同的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    P 和 N 引脚是否在  定制板的某些通道上交换? 您是否考虑了该交换?

    另外、请尝试以较慢的速度运行 ADC、并查看错误是否消失。 如果它们这样做、它们可能仍然存在信号完整性问题。

    此致、

    Neeraj