This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:能否将 ADS1115用作热电偶测量?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1115, ADS112C04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984789/ads1115-can-i-use-ads1115-as-thermocouple-measurement

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他部件:ADS1118ADS112C04

您好、TI 专家、

我的客户考虑热电偶 IC、我在 TI.com 中找到了以下项目;

https://www.ti.com/tool/TIPD109#3

如您所见、此设计使用了 ADS1118。 但我的客户需要 I2C 接口。

我找到了 ADS1115、它具有 I2C 接口、与 ADS1118几乎相同。

但我对此不太担心、ADS1118具有温度传感器的特殊功能、但 ADS1115具有比较器功能。

因此、我想知道、使用该参考设计可以将 ADS1115用作热电偶测量。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    不能直接将 ADS1115的设计与 ADS1118的设计相同。  正如您提到的、ADS1118具有内部温度传感器。  但是、可以使用 ADS1115测量 TC。  您还需要测量冷端温度、这也可以使用 ADS1115来完成、但需要一个额外的传感器来测量冷端温度。  我建议客户查看 《热电偶测量基本指南》。  本文档中提供了大量信息来帮助设计 TC 测量电路。

    我建议改为查看 ADS112C04、因为该器件具有其他功能、例如用于传感器中断检测的烧毁电流源。  该器件还包含一个与 ADS1118类似的高精度内部温度传感器。

    此致、

    Bob B