This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:Linux 驱动程序

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983541/ads7138-driver-for-linux

器件型号:ADS7138
主题中讨论的其他器件:ADS7828、

大家好、

我们的客户正在申请适用于 Linux 的 ADS7138器件驱动程序。 根据客户、以下链接中建议的 ADS7828驱动程序只有12位 ADC、但是 ADS7138具有12位 ADC + GPIO 扩展器。 客户需要这两种功能(ADC + GPIO)。  我们是否有适用于 ADS7138或同一系列中其他器件的 Linux 驱动程序、其中包括 ADC + GPIO 扩展器?

e2e.ti.com/.../935476

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    否、我们目前不提供该主题中提到的用于 ADS7138的专用驱动程序。

    客户应该能够完成使用通用 Linux I2C 调用实现 GPIO 功能所需的 I2C 事务。  如果他们与社区分享任何自定义驱动器供日后使用、那将会是一件很棒的事情。