This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E-Q1:电池监控输出

Guru**** 2542750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/983569/tsc2046e-q1-battery-monitoring-output

器件型号:TSC2046E-Q1

大家好、团队、

当 VBAT 打开时、您能否检查电池监控器 ADC 的可能输出范围?

根据客户的原型测量、电压为24 - 36mV。

需要提供此信息以确保我的客户的程序是否正常工作。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    很难对 VBAT 引脚悬空时输入可能读取的所有情况进行评论。  额定工作范围为0.5V 至5.5V、因此0V (浮动)输入不在额定范围内。

    也就是说、如果您看看图7、在 VBAT 引脚断开的情况下、底部晶体管仍处于开启状态、但没有电流流过它以将其置于完全饱和状态。  因此、我们可以估计漏极将大约是高于 GND 的弱 VDS 电压、这种情况下24-36mV 似乎是合理的。