This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在哪里可以找到有关智能 DAC 的更多信息?

Guru**** 2013480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43401-Q1, DAC43401, DAC53401-Q1, DAC53401, DAC53701, DAC43701, DAC53701-Q1, DAC43701-Q1, DAC63204, DAC53204, DAC53204W, DAC43204, DAC53202, DAC63202, DAC53004, DAC63004, DAC53002, DAC63002, AFE539A4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994948/faq-where-can-i-find-more-information-about-smart-dacs

主题中讨论的其他器件:DAC43401-Q1DAC43401DAC53401-Q1DAC53401DAC53701DAC43701DAC53701-Q1DAC43701-Q1DAC63204DAC53204DAC53204WDAC43204DAC53202DAC63202DAC53004DAC63004DAC53002DAC63002AFE539A4

此帖子将作为有关 TI 智能 DAC 的内容的登陆区。 如果您是智能 DAC 的全新用户、您可以从我们 的介绍性视频开始、该视频标题为 :什么是智能 DAC? 如果您对以下主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。

 

信息视频

什么是智能 DAC? | YouTube

具有智能 DAC 和 AFE 的简单模拟逻辑

什么是智能 AFE? | YouTube

用于 TEC 控制的智能 AFE

智能 DAC 和智能 AFE–技术概述 | YouTube

智能 DAC 与数字电位器应用|德州仪器 TI.com 视频

 

TI 科技日演示- 全新的 TI 智能 AFE 和智能 DAC、无需软件即可以低成本为模拟产品添加智能特性

汽车应用-实况录音

汽车应用-演示

一般 应用-演示

 

应用-技术文章、博客和说明书电路

什么是智能 DAC?

并考虑将 TI 智能 DAC 用作555计时器的替代产品

[常见问题解答]如何在生产中对智能 DAC 或 AFE 的 NVM 进行编程?

[常见问题解答] DAC53204W:如何将标准 PCB 工艺与 DSBGA 封装的智能 DAC 结合使用?

智能 DAC 正弦波生成电路

揭秘采用智能 DAC 的医用警报设计

揭秘医用警报设计、第1部分:IEC60601-1-8标准要求

揭秘医用警报设计、第2部分:设计输入和现有技术

使用智能 DAC 生成脉宽调制信号

智能 AFE 如何为热电冷却控制提供集成模拟解决方案

使用智能 DAC 的数字输入至 PWM 输出电路

具有缓冲数字电位器的可编程比较器电路

具有迟滞或锁存输出的可编程比较器电路

用于电器照明淡入淡出的智能 DAC 电路

具有电流输出智能 DAC 的电压裕量调节和调节电路

具有电压输出智能 DAC 的电压裕量调节和调节电路

具有低功耗睡眠模式的智能 DAC LED 偏置电路

使用智能 DAC 的高侧电流源 LED 偏置电路

使用 DAC43701的 LCD 数字 VCOM 

 

工具和仿真

DACX3X0X-PWR-CALC - DACx3x0x 系列功耗计算器工具

DACX3X0X-sinewave-CALC - DACx3x0x 系列正弦波计算器工具

DAC53701 PSpice 瞬态模型

DAC53701激光偏置仿真  

DAC53701具有迟滞仿真功能的可编程比较器

智能 DAC LED 淡入淡出计算器- DACx3701

 

下面列出了一些智能 DAC 器件:

DAC43401、DAC53401、DAC43401-Q1、DAC53401-Q1

DAC43701、DAC53701、 DAC43701-Q1、DAC53701-Q1

DAC53204W、DAC43204、DAC53204、DAC63204、DAC43202、 DAC53202、DAC63202

DAC53004、DAC63004、DAC53002、DAC63002

AFE539A4

您可以在此处找到有关精密 DAC 的更多信息:

精密 DAC 学习中心

www.ti.com/.../learning-center.html

TI 高精度实验室- DAC

training.ti.com/ti-precision-labs-dacs

数据转换器电路设计指导手册

www.ti.com/.../data-converter-circuits.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。