This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:-

Guru**** 2518240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/997339/ads8556--

器件型号:ADS8556

请您分享以下 MPN 的详细信息:ADS8556.I 已查看数据表,但未提及。

  1. 采样保持电容
  2. 修复了错误计数
  3. 最大注入电流
  4. 最大 输入引脚电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shweta、

    答案如下:

    数据表中指定了采样电容(Cs):  +/-2Vref 输入范围为20pF、+/-4Vref 输入范围为10pF

    2.请说明什么是固定错误计数。

    我们没有 ADS8556的最大注入电流规格。 但是、应力的绝对最大额定值(ABS)参数表明、高于 ABS 额定值的应力 可能会对器件造成永久损坏。 长时间将器件暴露在 ABS 额定值下可能会影响器件的可靠性。 因此、最好将输入保持在低于绝对额定值的水平、包括+/-10mA 最大电流和额外裕量。

    模拟输入的输入引脚电容是采样电容和寄生电容(5pF)的组合。

      数字或基准输入的输入引脚电容为5pF。

    此致、

    戴尔