This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:辅助测量

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2013-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992992/tsc2013-q1-auxiliary-measurement

器件型号:TSC2013-Q1

大家好、

根据图44和45、我认为  在检测到触摸时不能使用辅助测量。
我的理解是否正确?



如果答案是肯定的、是否有任何方法可以禁用触摸检测以启用 AUX 测量?
无论触摸屏的状态如何、我的客户都希望启用 AUX 测量。  

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    根据内部方框图、需要选择 AUX 引脚来执行测量。 您可以使用 数据表表中表7中的转换器功能位来选择该值。 您可以在此处选择 AUX 测量值。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的答复。

    是的、我的客户已经设置了 C3:C0=0101或1000、但是在触摸面板时无法应用辅助测量。
    在这种情况下、我听说状态寄存器(8h) D11仍然为"0"、AUX 寄存器未更改。
    如果他松开了触摸按钮、则可以进行辅助测量。

    因此、他想知道 在触摸面板时是否有任何方法启用 AUX 测量。
    无论触摸屏的状态如何、我的客户都希望启用 AUX 测量。  

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    触摸屏幕时是否激活 X 和 Y 驱动程序? 触摸屏幕时、您的客户代码可能会激活 X 和 Y 驱动程序。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的回复!
    您能否告诉我如何禁用  TSC2013-Q1的 X 和 Y 驱动程序?
    它与使用哪个 TSMode 有关吗?

    此致、
    雅丽塔