This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:菊花链 ADS1292

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1299, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992017/ads1292-daisy-chain-ads1292

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS1299ADS1278

您好!

我想同时使用两个 ADS1292。 现在、我要进行 PCB 布局、我对 PCB 尺寸和层数有严格的要求。 我正在寻找简化两个 ADS1292和微控制器之间连接的方法。

为此、我有两个想法:

-我可以共享 CLK 和 SCLK 信号吗?

-我能否只使用一个 DRDY (由于两个 ADS1292已同步(共享启动引脚和 CLK)、那么新数据应始终同时可用)? 我在这个论坛中已经读到过、几个 ADS1292的 DRDY 引脚不能连接在一起、但是我可以将第一个 ADS1292 DRDY 引脚连接到微处理器、并使第二个 ADS1292 DRDY 引脚悬空、对吧?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您发帖。

    有关多个 ADS1292器件的配置、请参阅下图(图34)。 两个器件共享相同的 CLK、START 和 SPI 总线信号。 该图还显示了使用单个 DRDY 信号进行数据检索的情况。 共享 SPI 总线信号时、每个器件都需要具有单独的 CS。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我问的是、因为我在这个论坛中看到几个人使用多个 DRDY 信号、并且说我们无法将 DRDY 信号连在一起(例如、 ADS1299:ads1299)。 通过一个 SPI 连接3 ADS1299 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛)。 我知道这篇文章是关于 ADS1299的、但 ADS1299和 ADS1292共享相同的"多器件配置"图(ADS1292数据表中的图34和 ADS1299中的图70)。 但是、根据图34、我不知道 这两个 DRDY 是否连接、或者其中一个是否悬空?

    我还在这篇文章 中阅读了 ADS1278-HT:常见 SCLK 和 CLK -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛 、其中介绍了 SCLK 和 CLK 可共享。 我知道这篇文章适用于另一个器件、但可能同样适用于 ADS1292?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 SCLK 和 CLK:我要补充的是 、根据所附的表、SCLK 频率可以达到大约15MHz

    另一方面、等式9 (请参阅附图、我假设它用于一个 ADS1292、但我将分母的右侧乘以2、以考虑菊花链中的两个 ADS1292)给出了最小的 fSCLK。   如果我假设 SCLK 和 CLK 连接、则 tsclk=tclk、在等式9中、fsclk=fclk 等于至少18.5kHz 和37kHz、分别假设菊花链中有2个 ADS1292、SPS=125和250。

    PS:我附加了 ADS1299数据表的公式、因为在 ADS1292数据表中、公式具有额外的1/72因子、这可能是一个错误、因为我不知道该因子来自何处、您给出的数字应用仅在使用 ADS1299数据表中的公式时才正确。

    由于 fclk 只能为512kHz 或2048kHz、两者都在 fclk 的最小-最大范围内、因此我认为 SCLK 和 CLK 可以连接并以512kHz 或2048kHz 的频率运行。 这是正确的、还是有一些我不知道不允许连接它们的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了在 SCLK 和 CLK 连接思想中添加以下内容:

    我知道 SCLK 需要一直处于激活状态、以便 ADC 使用的 CLK 能够进行连续测量。 但是、我无法将两个 ADS1292 CS 引脚连接到低电平、因为我要在板上讨论使用同一 SPI 的其他器件。 因此、我想知道、当 CS 引脚为高电平时(即不与他讨论时)、处于菊花链模式的 ADS1292是否允许 SCLK、DIN 和 DOUT 激活。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    对于多器件配置(图34)、只有一个 DRDY 信号(器件#0)连接到主机处理器、另一个信号保持悬空(器件#1)。   

    ADS1292使用 SCLK 作为 SPI 接口串行时钟来移入命令并移出器件中的数据。 SCLK 不像 CLK 信号那样连续运行。 ADS1292数字接口的工作方式与 ADS1278完全不同、因此不应将 CLK 和 SCLK 信号连在一起。  您将需要使用 ADS1292 NCS 信号、以便与其他器件共享同一 SPI 总线。 ADS1292没有像 ADS1299数据表图70 (b)中所示的菊花链模式、其中仅使用来自主机控制器的单个 NCS 信号来控制两个器件。  

    很抱歉、数据表上的公式9存在混淆。 对于24位和2通道的 ADS1292、通用方程应如下、分母等于72。  

     

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您。 这很清楚。

    同时、我有一个新问题要减小产品的尺寸。 我不使用两个 GPIO 引脚。 我想将它们用作输入(默认状态)。 在这种情况下、数据表显示 两个引脚上应连接一个下拉电阻器。

    但是、我没有足够的位置将它们放在产品上。 如果我将2个 GPIO 引脚配置为输出、该怎么办? 然后、我可以让它们浮动吗?

    如果不是、我是否可以在两个 GPIO 引脚上使用相同的下拉电阻器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    可以将未使用的 GPIO 引脚设置为输出并使引脚保持悬空。   

    谢谢

    -TC