请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120-Q1 您好!
我们以 AINn 为基准进行测量。 因此、我将假定我们以 AINn 为基准进行偏移校准。 我们是否仍然需要参照(AVDD + AVSS)/2进行偏移校准? 我并不是真的看到需要。 如果我们针对 AINn 进行偏移校准、那么我们能否确保偏移不会随时间推移而漂移?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们以 AINn 为基准进行测量。 因此、我将假定我们以 AINn 为基准进行偏移校准。 我们是否仍然需要参照(AVDD + AVSS)/2进行偏移校准? 我并不是真的看到需要。 如果我们针对 AINn 进行偏移校准、那么我们能否确保偏移不会随时间推移而漂移?
谢谢!
您好、Aivaras、
从描述中、我不确定我是否完全理解偏移测量是如何完成的。 如果您在输入引脚上施加特定电压、您将同时包含失调电压和增益误差、并且很难在这两个误差之间进行区分。 通过使用(AVDD + AVSS)/ 2的多路复用器输入选择、转换代码结果中将仅显示偏移。 因此、如果输入电压上的外部测量值为0V (短接输入)、并且测量值处于 ADC 的输入范围内、则结果将类似于使用(AVDD + AVSS)/2的多路复用器设置选择的测量值。
偏移测量在特定条件下的特定时间点进行。 失调电压会随温度而变化、并且始终会受到漂移的影响、因此您永远不会完全消除失调漂移。 ADS1120-Q1数据表的电气特性表中给出了偏移漂移。 但是、通过执行周期性短路输入测量并相应地调整转换代码、可以限制漂移的影响。
此致、
Bob B