This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:SYSREF / SYNC 输入和差分电压范围

Guru**** 1286460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC32J45, ADC34J45, DAC37J84, ADC34J24
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994343/adc34j45-sysref-sync-input-and-differential-voltage-range

器件型号:ADC34J45
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC32J45DAC37J84ADC34J24

您好!

为了将 ADC/DAC 从串行 LVDS 更改为 JESD204B、我们的客户正在考虑通过组合以下产品实现信号链。


/LMK04828
ADC32J45或 ADC34J45
/DAC37J84

不过、在 ADC32J45/ADC34J45数据表中
SYSREF:输入电路未知、无法检查电路、因为未描述 VCM 范围和振幅范围。
SYNC:输入电路未知、无法检查电路、因为未描述 VCM 范围和振幅范围。

问题1)
客户计划进行直流耦合、因为 SYSREF 是脉冲信号。
LMK04828的 LVDS 输出范围如下所示。

Vdiff:典型值:395mV *未显示范围
Vocm:最小1.125V -最大1.375V (典型值:1.250V)*终端100Ω Ω

是否可以进行直流耦合? (端接为100Ω Ω)
由于 Vodiff 的范围未知、如果有任何问题、请告知我。



问题2)
评估板:为什么使用 LCPECL 从 LMK04828输出 ADC34JXXEVM?

我认为使用 LVDS 端接 μ 100Ω 更容易。
请告诉我这种方法是否有任何问题。



问题3)
客户希望同步信号也与 FPGA 的 LVDS 输出进行直流耦合。
FPGA 的 LVDS 输出范围如下所示。

Vodiff:最小247mV -最大454mV (典型值:350mV)*终止100Ω
Vocm:最小1.000V -最大1.425V'典型值:1.250V)*终端100Ω Ω

在这些条件下是否可以进行直流耦合? (端接为100Ω Ω)

过去在以下 URL 中有一个 E2E 答案、但数据表尚未修订。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/491033/sync-and-sysref-for-adc34j45?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADC34J45#


我们正在与 ADI 的解决方案竞争、我们需要 TI 的帮助才能进行 D-IN 开发。

获得 TI 保证的信号链的详细示例将会有所帮助。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    问题1)

    建议使用交流耦合 SYSREF、因为 SYSREF 具有0.9V 的内部直流偏置。 它是一个脉冲(单次触发)是可以的、因为它应该是一个 MHz 范围内的信号。

    问题2)

    EVM 使用 LVPECL 来最大限度地提高 SYSREF 和 SYNC 的信号摆幅、从而满足数据表要求。 我认为 LVDS 足以驱动这些输入、但尚未经过彻底测试。

    问题3)

    SYNC 必须是直流耦合、因为交流耦合电容器会对信号的上升/下降时间产生不利影响。 这可能会导致 JESD 初始化问题。

    EVM 上的信号链具有直流转换电阻器网络、可为同步输入实现+0.9VDC 偏置。 事实证明,这是可行的,并将建议类似的方案。

    如前所述、根据 ADC34J24数据表、LVDS 没有同步输入所需的完整800mV 信号摆幅(适用于整个系列)。

    此致、

    Dan