我们目前正面临一个问题、即 A/D 的测量电压会逐渐下降、如下图所示。
测得的第一个电压是正确的值(例如、正确的测量值)、然而、测得的值随着每个新样本的增加而减少、直到第一次测量后它达到稳定点大约40个样本。 当我们通过示波器测量到此通道的输入电压时、该值不会改变、因此我们确定导致压降的任何原因必须在模数转换器内部 下图显示了 A/D 的硬件配置。
该通道(AIN3)是唯一发现这种现象的通道、该通道和其他通道之间的唯一配置差异是增益(该通道的增益为1、而其他通道的增益配置为64)。 除此之外,我们将向 A/D 提供5MHz 时钟,以300Hz 的速率从 A/D 收集数据,并且 OSR 设置为128。
我们已经尝试了许多解决方案,例如将输入端的电容修改(甚至移除)到接地端、更改 A/D 的采样率等