This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244EVM:ADC3244EVM 的时钟电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1013815/adc3244evm-clock-voltage-of-adc3244evm

器件型号:ADC3244EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3244

大家好、

请帮助客户解决以下问题。

此电路板上没有时钟振荡器。 我必须将一个125MHz 时钟从一个外部时钟源连接到这个电路板。 我的问题是、该单端时钟的电压电平应该是多少? 我发现125MHz (8kHz - 160MHz)时钟发生器可生成3.3V p-p 单端时钟。 该时钟发生器可从以下网站获得: www.dennisdeal.com/.../cjmcu-5351-si5351a-klokgenerator-signaalgenerator-klok-8khz-160mhz_1613912

我能否将从该时钟发生器生成的125MHz 时钟连接到 ADC3244 EVM?

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    由于 ADC3244EVM 具有一个用于将单端时钟解决方案转换为 ADC 输入差分的 Balan、因此数据表第7.3节中提到的 ADC 引脚的差分时钟振幅限制为1.5Vpp。 作为列出了输出3Vpp 的时钟发生器、您需要将信号衰减约6dB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    很高兴获得您的反馈。

    我知道了您的观点、但 EVM 在时钟接口处有一个变压器。  它是用户指南第12页上的1:2电压比。  

    您是说1.5Vpp 输入会在 变压器之后为每个 clk 引脚生成1.5V 电压? 变压器仅使单端到差分、但不会更改每个 clk 引脚的电压电平? 我是对的吗?

    用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau579d/slau579d.pdf?ts=1625014679461&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADC3244EVM%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dhardware

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我 最初没有注意到平衡-非平衡变压器的比率是1:4、抱歉! 用户指南正确。 平衡-非平衡变压器将处理分压、留下大约1.5Vpp 的差分电压、这意味着在进入 EVM 之前、时钟输入不需要任何衰减。

    平衡-非平衡变压器也将始终具有一定的插入损耗( ADT4-6WT 数据表 似乎表明、在125MHz 时、这将大约为0.6 - 0.7)、这将有助于进一步将该时钟振幅保持在 ADC3244的建议工作条件内。 我很抱歉我可能引起的任何困惑、很好地抓住了 Eric!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    很高兴获得您的反馈。

    您是说  、客户可以使用 EVM 说明中提到的3.3V p-p 单端时钟、对吗?

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    你是对的。

    谢谢