This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7800:使用 MLCC 而不是钽电容器

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1012742/ads7800-using-mlcc-instead-of-tantalum-capacitors

器件型号:ADS7800

你(们)好

在数据表中、建议使用 钽电容器、如下所示。 但是、当他们想要使用 MLCC 时、是否可以使用 MLCC 代替 钽电容器。 考虑到直流偏置特性、REF 引脚和 VS 引脚应使用多大的 MLCC 值?

引 脚3 (REF)应47µF 一个22µF μ F 至 μ F 的钽电容器旁路。

 0.1µF 将 VS 引脚(23和24)连接在一起并通过一个位于转换器附近的6.8µF μ F 钽电容器和一个 μ F 陶瓷电容器的并联组合来实现无噪声运行。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    发布此产品时、MLCC 电容器不太常见、这很可能是建议的原因所在。  REF 输出通常通过负载电容器中的一些小 ESR 提供更好的噪声响应。  MLCC 的 ESR 比钽电容器低得多、因此我们建议为基准引脚添加一个与 MLCC 电容器串联的~0.5 - 1Ω 小电阻器、以提供与钽电容器相同的 ESR 效果。

    1)  将22-47uF MLCC 与0.5Ω Ω- 1Ω Ω 的小串联电阻串联、以代替钽的 ESR。

    2)  这里可以很好地替代类似值的 MLCC 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    谢谢!  

    您是否认为他们需要考虑 直流偏置特性、然后决定可与 钽电容器值匹配的 MLCC 值?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    是的、请确保他们获得的 MLCC 电容器额定值至少为2倍、最好是最高施加电压的3倍。  因此、对于+5V 信号网络、使用额定电压为10V 或16V 的电容器。  这将降低电容器电压系数的影响。