This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:有关 AFE4300的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008308/afe4300-questions-about-afe4300

器件型号:AFE4300

您好、TI 专家、

我的客户测试了 AFE4300的新产品、现在他们有一些问题。 您可以查看这些问题吗?

我可以看到 ADC 输入电压范围为"2 x V_REF"。 是使用差分电压输入还是共模电压?

VSENSE0和 VSENSE1的最大 V_p-p 是多少?

3.客户希望在输入之前使用差分放大器。 在这种情况下、我们能否将单个信号输入到 VSENSERP[x]引脚并将 VSENSERN[x]引脚连接到 GND?

或者、对于不同的信号、我们能否同时输入 VSENSEERP[x]和 VSENSERN[x]?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300在选择性披露下共享。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    很抱歉、我的电子邮件通知因我的错误而关闭。

    总之、我向生物传感团队发送了一封电子邮件。 请检查一下。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我已通过电子邮件回复您。 我将关闭帖子。