This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ1300EVM:ADC12QJ1600EVM GUI v1.9问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM, ADC09QJ1300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1006797/adc09qj1300evm-adc12qj1600evm-gui-v1-9-problem

器件型号:ADC09QJ1300EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600EVM

我正在尝试使用前一个线程中发布的 ADC12QJ1600EVM GUI v1.9来操作 ADC、但 GUI 的运行方式似乎不符合预期。 不能取消选中复选框(当我单击 复选框时、复选标记会暂时消失、但会在单击后立即返回)、 值选择似乎不会低于8 (它确实会保持在8以上、当我尝试将其设置为低于8的任何值时、它会立即返回到8)。 我是否需要修补程序?

仅供参考、目标设置需要1228.8msps 的 JMODE 0、EXT CLK 至 LMK 配置、ADC09QJ1300EVM 连接到 ZCU102评估板。

谢谢!

郑一