This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081S021:专业音频器件的等效 ADC。

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1010063/adc081s021-equivalent-adc-for-a-pro-audio-device

器件型号:ADC081S021

大家好、

你好。

我们的客户正在考虑使用 ADC081S021、但它需要一个微控制器接口来控制 CSNO。 在没有任何 uC 控制的情况下、是否有一个替代方案可以在0至 Vdd 输入电压变化时持续输出8位字。 换句话说、它必须对输入进行采样、通过 SPI 输出一个8位字、然后再次对输入进行采样。 直到它断电。

单电源:VDD = 4.5至5.5V、FS = 50kHz 最小值-> 1MHz 最大值、8位字将转至 Microchip MCP41XXX 以持续改变数字电阻器。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不知道我们产品系列中任何能够生成内部时钟 自启动转换的器件。  ADC081S021需要时钟源和/CS 输入。  也许您可以使用一个简单的555计时器和一个纹波计数器来实现此操作、而无需微控制器的干预。