This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:有关通过 FPGA 触发 TX7332EVM 的问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009935/tx7332evm-questions-about-triggering-tx7332evm-through-fpga

器件型号:TX7332EVM
我们想购买两个用于 FPGA 开发的 TX7332EVM。
我们希望使用 FPGA 来触发 TR_EN 信号和 SYNC 信号、从而使两个 TX7332EVM 协同工作。 能否通过将 CPLD 时钟接地并将 SYNC_TP 和 TR_EN1测试点连接到 FPGA IO 端口来实现此功能?
是否有办法使所有输出端口都通过 FPGA 工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lingyi、

    我将关闭该帖子、因为我们已通过电子邮件将讨论脱机。