This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760的电源序列

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1008141/dac8760-power-sequence-of-dac8760

器件型号:DAC8760

您好!

我考虑使用 DAC8760的模拟输出电路板。
DAC8760有三个电源输入:DVDD、AVDD 和 AVSS。

我想确认 DVDD、AVDD 和 AVSS 电源的加电和断电顺序。
在 DAC8760数据表的说明中、我找不到有关电源序列的说明。

请告诉我 DAC8760的电源序列。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、

    数据表确实具有数据表第30页第8.3.7节中显示的电源序列。 诚然、我通常会在第10节的电源建议中看到这一点。 您可以在数据表中查找它、但我已将其剪切掉:

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我将查看数据表中第8.3.7节的详细信息。

    如果我有任何其他问题、我将在此处添加这些问题。

    此致、
    网状网络
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我检查了数据表上的第8.3.7节。

    以防万一、让我确认以下理解是正确的。

     

    1、DAC8760不会因 AVDD 电源和 DVDD 电源接通的顺序而受损。 (我担心出现闩锁等情况)

    2.当 DAC8760开始运行时、无论 AVDD 电源和 DVDD 电源的开启顺序如何、都会发生软件复位。 (μsec DVDD 电源上升至 AVDD 电源上升所需的时间为50 μ s 或以上的情况)。
    软件复位使得 DAC8760能够在任何上电情况下正常运行。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、


    1.我不熟悉器件电源定序的任何闩锁问题。 它们应该相互独立、并且不会影响任何交叉电流消耗。

    2、上电复位是电路复位、而不是软件复位。 有一个电路输出一个/RESET 信号、此信号在加电时从低电平开始。 一旦达到某个电压阈值、该/RESET 信号的输出就会变为高电平。 这个/RESET 被连接至器件的数字部分。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    很抱歉、让我再次检查以下内容。

    1.我想确保在 DVDD 开启后 AVDD 开启时 DAC8760不会中断。

    2.无论 AVDD 电源和 DVDD 电源的开启顺序如何、我都希望通过上电复位或软件复位来确认 DAC8760正常运行。

     

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网状、


    如数据表所示、首选顺序是先出现模拟电源、然后出现数字电源。 如果情况并非如此、只要模拟电源在50us 内达到5V、数字电源就可以首先出现。

    但是、如果这两种情况都无法完成(这意味着数字电源首先出现、模拟电源在50us 以上后出现)、TI 建议在两个电源都稳定后发送软件复位命令。 我不知道可能会对器件造成任何损坏、但复位是为了确保器件在启动时看到复位、前提是器件的上电复位从电源订单中无效。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我将  尽力将 电路设计为满足建议的 AVDD 和 DVDD 导通条件。

    此致、

    网状网络